Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

1.Oktober 2020: Die Lapp Mobility GmbH feiert ihr einjähriges Bestehen!

Happy 1st Anniversary Lapp Mobility!

Ein Jahr ist es her, seitdem die Lapp Mobility GmbH als Corporate Startup gegründet wurde – und wir sind auf Wachstumskurs!

Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf – trotz Corona. Diesen positiven Trend spüren auch wir! Die Nachfrage nach unseren Ladelösungen steigt kontinuierlich, genau so wie unser Team, das um 12 % gewachsen ist!

In diesem Sommer haben wir mit unserem neuen Webshop erstmals einen direkten Kanal für unsere Privatkunden geschaffen. Unsere Ladelösungen können jetzt endlich online bestellt werden und wir freuen uns auf einen regen Austausch mit unseren Kunden!
Neu in unserem Portfolio ist die Wallbox Light, eine genial einfache Lösung für eine Ladestation zu Hause, die bei Bedarf einfach abgenommen und für das Laden unterwegs in den Kofferraum gepackt werden kann. In Kürze wird auch unsere Mobile Ladestation Universal  im Shop verfügbar sein, mit der man sein Fahrzeug an einer Haushaltssteckdose, einer Industriesteckdose beim Arbeitgeber, bei einem Freund und auch an verschiedenen Steckdosen im Ausland anschließen kann .

In diesem Sinne arbeiten wir jeden Tag daran, damit die Zukunft elektrisch wird! Wir freuen uns auf ein ereignisreiches neues Jahr!

Skip product gallery

Related products

Mobile Charging Station Basic Type 2 - EURO 2-pin plug (up to 2.3 kW)
Mobile Charging Station Basic Type 2 - EURO 2-pin plug (up to 2.3 kW)
Article no.: 5555921001 - Mode 2, 10 A 1-phase, 6 m For charging electric and hybrid vehicles The Mobile Charging Station Basic Type 2 is a home charging station and emergency charging cable in one. Thanks to the Type 2 coupling and standard mains plug, you can easily charge your electric car at a normal household socket. On the road, the mobile charging station serves as a flexible charging option at conventional sockets. This means you no longer have to search for the nearest public charging station. When charging at the standard socket at home, the mobile charging station can replace a permanently installed wall charging station. With the optional wall mount, it becomes a Wall Charger Light. A power connection is not necessary for the Mobile Charging Station Basic Type 2. You connect your vehicle directly to the existing power grid via a socket. The integrated control and protection device in the control box (IC-CPD) takes over the charging control via the cable to the vehicle.   Details: Mobile Charging Station Basic Type 2 Technology Mode 2 charging cable Standard plug and EV plug type 2 Charging power up to 2.3 kW Ease of use no adjustment necessary fully automatic charging process wall mount for home can be purchased separately 6 meter long cable Quality Made in Germany fall- and overrun-proof Safety IEC certified integrated temperature sensor guarantees protection against overheating Residual current circuit breaker (RCD)

€449.95
Mobile charging station Universal SET (up to 11 kW) Type 2 CEE 16A 3-phase + EURO 2-pin plug
Mobile charging station Universal SET (up to 11 kW) Type 2 CEE 16A 3-phase + EURO 2-pin plug
Article no.: 5555924001 - Mode 2 Flexible charging: With the Mobile Charging Station Universal SET (up to 11 kW) Type 2 CEE 16A 3-phase + EURO 2-pin plug you can charge your hybrid or electric vehicle flexibly on the road or at home. The Mode 2 charging cable can be connected directly to the mains via the supplied industrial plug or with the household plug included in the SET.  Thanks to an integrated disconnect point, you can also replace the power plug with another power adapter. Thus, with the additionally available 32A 3-phase CEE plug, you can even charge up to 22 kW! In addition, you can also connect your electric car to the power grid in other European countries with the appropriate adapters. However, the mobile charging station Universal SET (up to 11 kW) Type 2 is not only suitable for on the road or in emergencies. It is also a practical addition at home in combination with a wall bracket and can replace a wallbox. With a charging power of up to 11 kW, it can keep up with most wall charging stations. The mobile electric car charging station has an integrated control and protection device in the control box (IC-CPD), which takes charge control via the charging cable to the vehicle. The charging process will stop automatically when the battery is fully charged.   Advantages of the mobile charging station Universal SET (up to 11 kW) Type 2 Technology exchangeable mains adapter Pressure equalization element Ease of use charging at home and on the road at household and industrial sockets no need to set current or parameters automatic termination of charging when battery is fully charged suspension eye on the housing Quality ergonomic, solid plug and socket design robust housing safe to drive over safety VDE certified according to DIN EN 62752:2017 Control box protection class IP67 IEC certified

€599.95
Wall Mount for the Mobile Charging Station
Wall Mount for the Mobile Charging Station
Article no. 5555000146 With our wall mount, you can turn your mobile charging station into the Wallbox Light, which offers a charging power of up to 11 kW and is installed in no time. To ensure that the mobile charging station for your electric car is always securely fastened, attach the wall mount in the garage, underground garage, in the carport or on an outdoor parking space. You can install it yourself in just a few minutes with only three screws. After mounting the wall mount, simply insert the mobile charging station and connect directly to the mains via a socket to charge your electric car. A control and protection device is integrated in the control box (IC-CPD) of the charging cable, which takes charge control via the vehicle cable to the vehicle. Once charging is complete, the mobile charging station stops automatically and you can unplug it. Optionally, you can also secure the charging station against theft with a lock. If the mobile charging station is needed on the road, it can be removed again with a simple handle and stored in the trunk. This gives you the security of being able to charge on the go at a simple household or industrial socket, so you don't have to rely on finding a charging station. Details: Wall mount for mobile charging station Ease of use quick and easy to mount no electrical installation necessary intuitive insertion of the mobile charging station easy to remove again dowels and screws included with assembly and operating instructions Quality high quality powder coating Made in Germany Security lockable by attaching a lock (not included, can be ordered e.g. here)

€69.95