COMING SOON: CHARGING ANYWHERE
Endlich überall laden mit nur einem Kabel!
Die Lapp Mobility GmbH wird noch in diesem Jahr ein neues Ladegerät vorstellen, mit dem das möglich wird! So viel sei verraten – unser neues Baby braucht nicht viel Platz und kann an jedem Ort in Europa* zum Einsatz kommen, der über eine Haushaltssteckdose verfügt!
Fahrer von Elektro-Fahrzeugen oder Plug-In Hybriden benötigen dafür lediglich ihr Mode-3-Ladekabel (oft auch Typ-2-Ladekabel genannt), das in der Regel im Kofferraum mitgeführt wird. In Kombination mit unserem neuen Produkt kann damit zukünftig an jeder Haushaltssteckdose geladen werden.
„Unsere neue Ladelösung erfüllt die Funktion einer mobilen Ladestation, benötigt aber deutlich weniger Platz und ist hochgradig flexibel.“ sagt Frank Hubbert, Geschäftsführer der Lapp Mobility GmbH.
Das Ladegerät wird mit allen elektrischen Fahrzeugen in Europa kompatibel sein*. Es ist klein, leicht und kann platzsparend im Kofferraum, Ladeboden oder in den Seitentaschen des Fahrzeuges verstaut werden.
Interessierte Automobilhersteller und Business-Kunden wenden sich bitte direkt an Herrn Gerd Hemmerlein unter gerd.hemmerlein@lappmobility.com, um einen Termin für eine Produktdemonstration zu vereinbaren (auch online möglich).
Für Privatkunden wird das neue Ladegerät voraussichtlich ab Februar 2022 im Lapp Mobility Webshop zu einem sehr attraktiven Preis erhältlich sein
*Das Produkt wurde auf Basis der IEC-Norm entwickelt.