Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

FAQs

Akkordeon Fragen und Antworten

Fragen und Antworten

Herkömmliche Fahrzeuge werden umgangssprachlich als „Verbrenner“ bezeichnet. Sie nutzen Treibstoffe wie Benzin oder Diesel und verbrennen diese, um einen Verbrennungsmotor anzutreiben, der Energie für das Fahrzeug liefert. Dieser Prozess des Verbrennens von Treibstoff stößt Schadstoffe wie CO₂ und Feinstaub aus, welche schlecht für die Umwelt sind und den Klimawandel begünstigen. Alternative Antriebe wurden als umweltfreundlichere Alternative zu den klassischen Verbrennungsmotoren entwickelt. Folgend sind die wichtigsten alternativen Antriebe aufgelistet und kurz beschrieben:

  • Elektroantrieb (BEV): Fahrzeuge mit Elektromotoren und wiederaufladbaren Batterien.
  • Hybridantrieb: Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotoren:
    • Mild-Hybrid: Unterstützung durch Elektromotor, aber nicht fähig, allein mit diesem zu fahren.
    • Voll-Hybrid: Kann kurze Strecken rein elektrisch fahren.
    • Plug-in-Hybrid (PHEV): Größere Batterie, extern aufladbar, längere rein elektrische Strecken.
  • Brennstoffzellenantrieb (FCEV): Wasserstoff wird in elektrische Energie umgewandelt, Emissionen sind nur Wasserdampf.
  • Erdgas (CNG): Fahrzeuge, die mit komprimiertem Erdgas betrieben werden, weniger CO₂-Emissionen.
  • Autogas (LPG): Fahrzeuge mit Flüssiggas, ebenfalls geringere Emissionen.
  • Biokraftstoffe: Aus biologischen Materialien wie Pflanzenöl oder Ethanol hergestellt, für modifizierte Verbrennungsmotoren.
  • Synfuels/E-Fuels (synthetische Kraftstoffe): Aus erneuerbaren Energien und CO₂ hergestellt, CO₂-neutral bei Nutzung erneuerbarer Energien.
  • Solarfahrzeuge: Nutzen Solarzellen für elektrische Energie, meist für kleine Fahrzeuge oder spezielle Anwendungen.
  • Wasserstoff-Verbrennungsmotor: Modifizierte Motoren, die Wasserstoff verbrennen, weniger Emissionen als herkömmliche Kraftstoffe.

BEV

  • Vorteile: Emissionsfrei im Betrieb, hohe Effizienz, leise.
  • Nachteile: Batterieherstellung belastet Umwelt, Ladeinfrastruktur noch nicht so flächendeckend wie Tankstellen.

PHEV

  • Vorteile: Flexibel, emissionsfreies Fahren auf kurzen Strecken.
  • Nachteile: Schwerer, geringere Effizienz durch höheres Gewicht.

FCEV

  • Vorteile: Schnelles Betanken, hohe Reichweite.
  • Nachteile: Hoher Energieaufwand für Wasserstoffproduktion, wenige Tankstellen.

E-Fuels & Bio-Kraftstoffe

  • Vorteile: Bestehende Infrastruktur und Fahrzeuge nutzbar.
  • Nachteile: Geringe Effizienz, hohe Kosten, begrenzte Verfügbarkeit.

Die Verfügbarkeit von Autos mit alternativen Antrieben ist gestiegen, wobei Elektroautos (BEV) und Hybride (Voll- und Mild-Hybride) dominieren, während Erdgasfahrzeuge (CNG) aufgrund mangelnder Nachfrage und des Fokus auf Elektromobilität nicht mehr als Neuwagen verfügbar sind. Die steigende Nachfrage nach E-Autos ist mit einem deutlichen Plus an Neuzulassungen verbunden, auch wenn die Anschaffungspreise für reine Elektrofahrzeuge höher sind als für Verbrenner. Die Ladeinfrastruktur wird kontinuierlich ausgebaut, auch wenn die staatliche Förderung für Elektroautos ausgelaufen ist.

Aktuelle Trends bei alternativen Antrieben

  • Elektroautos (BEV): Die Neuzulassungen von E-Autos verzeichnen ein starkes Wachstum, was auf die hohe Nachfrage und die Hersteller-Investitionen in Elektromobilität zurückzuführen ist.
  • Hybride (HEV, PHEV): Hybride Fahrzeuge, insbesondere Voll- und Mild-Hybride, sind ebenfalls weit verbreitet und tragen zum steigenden Anteil alternativer Antriebe bei.
  • Erdgas/CNG: Die Entwicklung geht weg von Erdgasfahrzeugen, da sich Hersteller aufgrund mangelnder Nachfrage und des Fokus auf Elektromobilität von dieser Technologie abwenden.
  • SynFuels/E-Fuels: Synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) sind aufgrund der hohen Kosten und des Energieaufwands für eine großflächige Verbreitung im Straßenverkehr aktuell nicht zu erwarten, sondern eher für den Schwerlastverkehr in der Luft- und Schifffahrt.

Ausblick

  • Der Markt für alternative Antriebe wird sich weiter zu Gunsten von Elektro- und Hybridfahrzeugen verschieben, da die Hersteller ihren Fokus darauf legen.
  • Die Preisparität zwischen E-Autos und Verbrennern wird voraussichtlich im Jahr 2030 für viele Modelle erreicht sein.

Die Möglichkeit, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (BEVs, PHEVs, FCEVs, CNGs, synthetische Kraftstoffe, Biogas) aufzuladen oder zu betanken, hängt von der Verfügbarkeit der Infrastruktur ab, die weltweit unterschiedlich ist. BEVs und PHEVs werden in städtischen Gebieten und Industrieländern weitgehend unterstützt, während Wasserstoff- (FCEVs), CNG-, synthetische Kraftstoff- und Biogastankstellen auf bestimmte Regionen beschränkt sind, in denen es aktive staatliche Förderprogramme oder Programme für erneuerbare Energien gibt. In abgelegenen und weniger entwickelten Gebieten mangelt es möglicherweise an ausreichenden Einrichtungen, daher ist es wichtig, vor der Nutzung die lokale Infrastruktur zu überprüfen.

Ja, es gibt signifikante Unterschiede in der Reichweite zwischen den verschiedenen Antriebsarten, die auf den Eigenschaften der Energiequellen, der Effizienz der Antriebe und der Energiedichte der genutzten Kraftstoffe beruhen. Hier ist ein Überblick über die Reichweiten der verschiedenen Antriebsarten:

  • BEV (Battery Electric Vehicle - Elektrofahrzeug):

    Zwischen 200 und über 700 km Reichweite, abhängig von der Batteriegröße (z. B. 40 kWh bis 100 kWh) und der Effizienz des Fahrzeugs. Die Reichweite wird außerdem beeinflusst durch den Fahrstil, die Außentemperatur und die Verwendung von Klimaanlage/Heizung.
  • PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle - Plug-in-Hybridfahrzeug):

    Meist zwischen 30 und 100 km elektrische Reichweite, abhängig von der Batteriegröße. In Kombination mit dem Verbrennungsmotor kommt man auf eine Reichweite von über 800 km.
  • FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle - Brennstoffzellenfahrzeug):

    Üblicherweise zwischen 400 und 800 km Reichweite, abhängig von der Größe des Wasserstofftanks und der Effizienz der Brennstoffzelle.
  • Verbrenner mit E-Fuels:

    Ähnlich wie klassische Verbrenner, oft zwischen 600 und 1.000 km Reichweite, abhängig von der Tankgröße und dem Fahrzeug.
  • Klassische Verbrenner (Diesel/Benzin):

    • Diesel: Zwischen 800 und 1.000 km Reichweite.
    • Benzin: Zwischen 600 und 800 km Reichweite.

Fazit:

  • BEV bieten hohe Effizienz und sind ideal für kurze bis mittlere Strecken, jedoch begrenzt durch die Ladeinfrastruktur.
  • PHEV kombinieren Flexibilität mit elektrischer Reichweite, sind jedoch abhängig von Ladegewohnheiten.
  • FCEV ermöglichen emissionsfreie Mobilität mit guten Reichweiten, jedoch begrenzt durch die Wasserstoff-Infrastruktur.
  • Verbrenner mit E-Fuels und klassische Verbrenner bieten hohe Reichweiten und schnelle Betankung, sind jedoch weniger effizient und verursachen (je nach Kraftstoff) höhere Emissionen.

Ein 2023 zugelassener Elektro-Pkw schneidet nach 45.000 Kilometern besser ab als ein Benzin-Pkw. Im Vergleich zu einem Diesel-Pkw schneidet er sogar bereits nach 25.000 Kilometern besser ab. Der größte Anteil des ausgestoßenen CO₂ ist bei E-Autos auf die Herstellung der Batterie zurückzuführen. Mit neuen Batteriesystemen und steigender Produktion sinken die CO₂ Emissionen von neuen Elektroautos kontinuierlich. Vorteile des Elektroautos: Keine lokalen Emissionen, niedriger CO₂-Ausstoß, höhere Energieeffizienz.

Das Tanken eines Autos mit Verbrennungsmotor dauert in der Regel nur wenige Minuten (meistens 3-5 Minuten) und ermöglicht eine typische Reichweite zwischen 600-1000 km je nach Größe des Fahrzeugs und der Fahrweise. Beim Fahren erzeugt der Verbrennungsmotor CO2-Emissionen und andere Schadstoffe, die zur Luftverschmutzung und zum Klimawandel beitragen.

Das Aufladen eines elektrisch betriebenen Autos kann je nach Art der Ladestation und Ladezustand der Batterie variieren.

  • An einer normalen Haushaltssteckdose (2,3 kW) kann es mehrere Stunden oder über Nacht geladen werden, wobei nur wenig Reichweite nachgeladen wird.
  • An einer Schnellladestation (50 kW oder mehr) kann das Aufladen auf 80 % der Kapazität etwa 20 Minuten bis eine Stunde dauern. Dabei werden typischerweise Reichweiten zwischen 200-500 km nachgeladen, wobei die Reichweite abhängig ist von den Fahrbedingungen (Temperatur, Modell und Fahrbedingungen).

Das Aufladen des Autos ähnelt stark dem Aufladen von elektrischen Geräten. Man fährt zur Ladestation, parkt das Auto, verbindet das Ladekabel mit dem Auto und der Ladestation und startet den Ladevorgang. Das Bezahlen erfolgt oft über Apps, Ladekarten oder direkt an der Ladestation, was es aktuell noch komplizierter macht als bei klassischen Tankstellen. Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren erzeugen Elektroautos keine direkten Emissionen und sind somit umweltfreundlicher im Betrieb. Die Umweltbilanz hängt jedoch auch von der Art des erzeugten Stroms ab (erneuerbare Energien vs. fossile Brennstoffe).

Hersteller von elektrisch betriebenen Autos geben die Kapazität des Akkus entweder in Netto oder in Brutto an:

  • Brutto-Kapazität: Das ist die gesamte Kapazität des Akkus. Sie gibt an, wie viel Energie der Akku maximal speichern kann, wenn er komplett voll ist.
  • Netto-Kapazität: Das ist die nutzbare Kapazität des Akkus. Das bedeutet, es ist die Menge an Energie, die tatsächlich für den Betrieb des Autos verwendet werden kann. Ein Teil der Brutto-Kapazität wird reserviert, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und Beschädigungen zu vermeiden.

Einfach ausgedrückt: Die Brutto-Kapazität ist die Gesamtmenge an Energie, die der Akku theoretisch speichern kann, während die Netto-Kapazität die Menge ist, die du tatsächlich nutzen kannst.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein E-Auto zu laden, die sich für unterschiedliche Bedürfnisse und Situationen eignen. Hier sind die wichtigsten Methoden:

  1. Aufladen zu Hause

    Dies ist die bequemste und am häufigsten verwendete Methode zum Aufladen von E-Autos:

    • an einer normalen Haushaltssteckdose (bis zu 2,3 kW): Langsames Laden mit einem Mode-2-Ladekabel oder dem Mobility Dock. Dies eignet sich am besten für das Laden über Nacht.
    • an einer privaten Wallbox oder einer Hochspannungssteckdose (3,7–22 kW): Schnelleres Laden zu Hause mit einem Mode-3-Ladekabel an einer Wallbox oder über den einem Mode-2-Ladekabel oder dem Mobility Dock. Dies eignet sich am besten für das Laden über Nacht.
    • an einer privaten Wallbox oder einer Hochspannungssteckdose (3,7–22 kW): Schnelleres Laden zu Hause mit einem Mode-3-Ladekabel an einer Wallbox oder über den Hochspannungsanschluss mit einem Mode-2-Ladekabel.
  2. Öffentliche Ladestationen

    In vielen städtischen Gebieten, Einkaufszentren und an Autobahnen stehen öffentliche Ladenetzwerke für EV-Besitzer zur Verfügung, die unterwegs laden müssen. Dazu gehören:

    • Öffentliche AC-Ladestationen (11–22 kW): Oft in Städten auf Parkplätzen, in Geschäften und Firmengebäuden zu finden. Das Laden erfolgt über ein Mode-3-Ladekabel, das der EV-Besitzer im Kofferraum mitführt.
    • DC-Ladestationen (50–150 kW): An Autobahnen und Schnellstraßen. Das Laden erfolgt über ein fest installiertes Gleichstrom-Ladekabel mit CCS2-Stecker.
    • DC-Hochleistungsladestationen (HPC) (150–350 kW): Extrem schnelles Laden für lange Strecken, meist an Autobahnen zu finden. Das Laden erfolgt über ein fest installiertes Gleichstrom-Ladekabel mit CCS2-Stecker.
  3. Laden am Arbeitsplatz

    Viele Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern am Arbeitsplatz AC- oder sogar DC-Ladestationen an. Diese Option ist praktisch und ermöglicht es Besitzern von Elektrofahrzeugen, ihre Fahrzeuge während der Arbeitszeit aufzuladen.

  4. Batteriewechsel

    Der Batteriewechsel ist zwar weniger verbreitet, ist aber im Vergleich zu herkömmlichen Lademethoden sehr schnell. Er beinhaltet den Austausch der leeren Batterie gegen eine voll aufgeladene an speziellen Stationen. Dafür sind allerdings eine kompatible Infrastruktur und kompatible Fahrzeuge erforderlich.

  5. Regeneratives Bremsen

    Regeneratives Bremsen ist zwar keine direkte Lademethode, trägt jedoch dazu bei, die Batterie während der Fahrt leicht aufzuladen. Dabei wird die kinetische Energie beim Bremsen oder Verlangsamen des Fahrzeugs in elektrische Energie umgewandelt.

Jede Lademethode hat je nach Faktoren wie Kosten, Komfort und Ladegeschwindigkeit ihre eigenen Vorteile. Die meisten Besitzer von Elektrofahrzeugen nutzen eine Kombination aus Heimladegeräten und öffentlichen Ladestationen, um ihren täglichen Bedarf zu decken.

AC-Laden (Wechselstrom):

Was ist AC?
AC steht für ‚Alternating Current‘, was Wechselstrom bedeutet. Das ist die Art von Strom, die aus den meisten Steckdosen zu Hause kommt.

Wie funktioniert es?
Beim AC-Laden wird das Auto an eine normale Steckdose oder eine spezielle Ladestation angeschlossen. Das Auto hat ein eingebautes Ladegerät, auch On-Board-Charger (OBC) genannt, das den Wechselstrom in Gleichstrom (DC) umwandelt, weil die Batterie nur DC (Gleichstrom) speichern kann.

Geschwindigkeit
AC-Laden ist in der Regel langsamer. Es eignet sich gut für das Laden über Nacht zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen, wenn man länger parken kann.

DC-Laden (Gleichstrom):

Was ist DC?
DC steht für Gleichstrom. Das ist die Art von Strom, die direkt in die Batterie des Autos fließt.

Wie funktioniert es?
Beim DC-Laden wird das Auto an eine spezielle Schnellladestation angeschlossen. Diese Station wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom um, bevor er in das Auto geleitet wird. Dadurch kann der Strom direkt in die Batterie fließen, ohne dass das Auto ihn umwandeln muss.

Geschwindigkeit
DC-Laden ist viel schneller. Es eignet sich gut, wenn man unterwegs ist und das Auto schnell aufladen muss, zum Beispiel an Autobahnraststätten.

Die Ladegeschwindigkeit oder auch Ladeleistung, die in das Fahrzeug geladen wird, wird in Kilowatt (kW) angegeben. Sie gibt an, wie viele Kilowattstunden (kWh) pro Stunde theoretisch geladen werden können. Da der durchschnittliche Verbrauch des Fahrzeugs in Kilowattstunden angegeben wird, lässt sich damit auf die nachgeladene Reichweite schließen. Sowohl an Ladekabeln als auch an Ladestationen werden immer die maximal mögliche Ladeleistung angegeben. Diese sind beim AC-Laden zwischen 2,4 kW-44 kW und beim DC-Laden zwischen 2,4 kW-500 kW.

Welche Arten von AC-Laden gibt es?

  • Schuko-Steckdose (bis zu 2,3 kW): Langsames Aufladen mithilfe eines Mode 2 Ladekabels oder eines Mobility Docks. Ist eher als Notlösung gedacht.
  • Wallbox und Starkstromanschluss (3,7–22 kW): Schnelleres Aufladen zuhause oder an Campingplätzen über den Starkstromanschluss mit einem Mode 2 oder Mode 3 Ladekabel.
  • Öffentliche AC-Ladesäulen (11–22 kW): Häufig in Städten an Parkplätzen, Einkaufsläden und Unternehmensgebäuden. Das Aufladen erfolgt über ein Mode 3 Ladekabel.

Beim AC-Laden wird ein passendes Ladekabel benötigt, um die gewünschte Ladeleistung zu erreichen. Die Ladeleistung hängt dabei von der Anzahl der Ladeleitungen im Kabel ab:

  • Einphasiges Laden:
    • Leistung: Typischerweise bis zu 7,4 kW.
    • Spannung: 230 Volt.
    • Beschreibung: Hier wird eine Phase des Stromnetzes verwendet. Diese Methode ist weit verbreitet und kann an normalen Haushaltssteckdosen oder speziellen Wallboxen genutzt werden. Es ist die langsamste Methode des AC-Ladens und eignet sich gut für das Laden über Nacht oder an Orten, wo das Fahrzeug längere Zeit geparkt wird.
  • Dreiphasiges Laden:
    • Leistung: Typischerweise bis zu 22 kW.
    • Spannung: 400 Volt.
    • Beschreibung: Beim dreiphasigen Laden werden drei Phasen des Stromnetzes genutzt, was die Ladeleistung und somit die Ladegeschwindigkeit erhöht. Diese Methode erfordert spezielle Ladeeinrichtungen, wie Wallboxen oder öffentliche Ladesäulen, die dreiphasigen Strom unterstützen.

Beim AC-Laden mit dem in Europa genutzten Typ 2-Stecker wird zwischen folgenden Ladearten unterschieden:

  • Mode 3-Laden:
    Mode 3 Laden ist die häufigste Form des AC-Laden. Dabei handelt es sich um das Laden mit einem Ladekabel mit zwei Typ 2 Steckern an einer für die Elektromobilität speziellen Ladeinfrastruktur. Diese werden genutzt, um an Wallboxen oder Ladesäulen zu laden.
  • Mode 2-Laden:
    Mode 2 Laden ist eine Methode zum Laden von Elektrofahrzeugen, die hauptsächlich für das Laden zu Hause oder an Orten ohne spezielle Ladeinfrastruktur verwendet wird. Darunter fallen klassische Haushaltssteckdosen, aber auch Campingstecker oder Starkstromstecker. Ein wichtiges Merkmal des Mode 2 Ladens ist das integrierte Schutzgerät (ICCB - In-Cable Control Box), das in das Ladekabel eingebaut ist. Diese Box sorgt für Sicherheit, indem sie den Ladevorgang überwacht und bei Problemen (z.B. Überhitzung oder Kurzschluss) den Stromfluss unterbricht. Während bei der normalen Haushaltssteckdose mit bis zu 2,3 kW geladen werden kann, sind es bei Starkstromsteckern bis zu 22 kW. Da es sich um unterschiedliche Steckertypen handelt, gibt es für die jeweiligen Stecker entweder eigene Ladekabel oder ein Ladekabel, das mehrere Steckgesichter modular aufrüsten kann.

Das Ladekabel ist für die Kommunikation zwischen dem Auto und der Ladestation zuständig. Es ermittelt die Ladeleistung, für die der On-Board-Charger im Auto, das Ladekabel selbst und die Ladestation ausgelegt sind. Die höchste Ladeleistung, die von allen Teilnehmern geleistet werden kann, wird dann für den Ladevorgang genutzt. Demnach kann ein Auto nur so schnell geladen werden, wie es der On-Board Charger und das Ladekabel, das genutzt wird, zulassen. Die Wahl des richtigen Ladekabels anhand des Autos, kann somit Geld und Zeit einsparen.

  • Wallbox oder Ladestation (3,7-50 kW): An Hotels oder auch in Häusern
  • Schnellladen (50–150 kW): An Autobahnen und Schnellstraßen
  • High-Power-Charging (HPC) (150–350 kW): Extrem schnelles Laden für Langstrecke, meistens an Autobahnen zu finden

Beim DC-Laden wird immer ein fest an der Ladesäule montiertes CCS2 Ladekabel innerhalb Europas verwendet. Die angegebene Leistung wird vom Ladekabel bereitgestellt. Aufgrund der hohen Ladeleistungen, die in die Batterie fließen, entsteht Wärme. Diese Wärmeentwicklung und die in der Batterie bereits gespeicherte Menge an Energie werden der Ladestation über das Ladekabel übermittelt, um die Ladeleistung an die aktuellen Bedingungen anzupassen. Diese Reduzierung der tatsächlichen Ladeleistung erfolgt automatisch und wird vorgenommen, um ein Überhitzen der Batterie und eine damit verbundene Schädigung zu verhindern.

Um eine möglichst lange Lebenszeit der Batterie zu erreichen, wird oft geraten, die Batterie überwiegend in einem Bereich zwischen 20-80% der Batteriekapazität zu halten. Dadurch können mehrere batterieschädigende Effekte verhindert werden. Zum einen entsteht eine erhöhte Wärmeentwicklung, während dem Laden über 80 %, denn eine Batterie arbeitet am effizientesten und sichersten, wenn sie in einem mittleren Ladebereich genutzt wird. Zudem wird eine Abnutzung verhindert, da sehr hohe und sehr niedrige Ladezustände den chemischen Alterungsprozess der Batterie beschleunigen können.

Ja, Sie können Ladekabel von Drittanbietern für Ihr Elektroauto verwenden, aber es gibt wichtige Sicherheits- und Kompatibilitätsaspekte zu beachten:

Wann ist die Verwendung eines Kabels von Drittanbietern sicher?

  • Die meisten Elektrofahrzeuge verwenden standardisierte Stecker (Typ 2 in Europa, CCS für Schnellladung), sodass Kabel von Drittanbietern, die diesen Standards entsprechen, funktionieren.
  • Wenn das Kabel zertifiziert ist und den relevanten elektrischen Normen (z. B. IEC, UL) entspricht, sollte es sicher verwendet werden können.

Risiken bei der Verwendung billiger oder nicht zertifizierter Kabel

  • Überhitzung: Wenn die Strombelastbarkeit des Kabels geringer ist als die Leistung Ihres Ladegeräts, kann es zu einer Überhitzung kommen, wodurch die Isolierung beschädigt wird und Brandgefahr entsteht.
  • Lose Verbindungen: Schlecht sitzende Stecker können Lichtbögen verursachen, die Komponenten beschädigen und Sicherheitsrisiken darstellen.
  • Sicherheitskonformität: Viele auf Online-Marktplätzen verkaufte Kabel aus dem Aftermarket bestehen die Sicherheitsprüfungen nicht – Studien zeigen, dass bis zu 63 % der online verkauften Elektrogeräte nicht den Standards entsprechen und 23 % unsicher sind.
  • Garantieprobleme: Die Verwendung nicht zertifizierter Kabel kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Elektrofahrzeug oder Ihr Ladegerät führen.

Bewährte Verfahren

  • Kaufen Sie bei renommierten Marken oder autorisierten Händlern.
  • Achten Sie auf Zertifizierungen (CE, IEC, UL oder lokale Äquivalente).
  • Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Nennleistung und dem Steckertyp Ihres Ladegeräts entspricht.
  • Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.

Durch die richtige Handhabung und Pflege des Ladekabels kannst du sicherstellen, dass es sicher und effizient funktioniert und eine lange Lebensdauer hat.

Aufbewahrung:

  • Trockene Umgebung: Bewahre das Ladekabel an einem trockenen Ort auf, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
  • Sauberkeit: Halte das Kabel sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.
  • Ordnung: Rolle das Kabel ordentlich auf, ohne enge Knicke oder Knoten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Verwendung:

  • Kabelschutz: Vermeide es, das Kabel über scharfe Kanten oder durch enge Ecken zu ziehen, die das Kabel beschädigen könnten.
  • Kein Überfahren: Achte darauf, dass das Kabel nicht überfahren wird, da dies die Isolierung und die inneren Drähte beschädigen kann.
  • Steckverbinder schützen: Schütze die Steckverbinder vor Wasser und Schmutz und vermeide es, sie fallen zu lassen oder grob zu behandeln.

Pflege:

  • Regelmäßige Inspektion: Überprüfe das Kabel regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder anderen Schäden.
  • Reinigung: Reinige die Kontakte des Kabels regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel oder Wasser.

Nutzungshinweise:

  • Nicht überdehnen: Ziehe nicht am Kabel, um es zu lösen. Halte den Stecker fest und ziehe ihn geradeheraus.
  • Temperaturbereiche einhalten: Vermeide extreme Temperaturen, die das Kabelmaterial spröde machen oder schädigen könnten. Die Ladekabel von Lapp können in den Temperaturbereichen zwischen -30°C und +50°C sicher genutzt werden.
  • Vorsicht bei Regen: Wenn möglich, vermeide es, das Kabel bei starkem Regen zu verwenden, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Sicherheit:

  • Defekte Kabel ersetzen: Wenn das Kabel beschädigt ist, ersetze es sofort, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

Um mit 22 kW laden zu können, müssen nicht nur die Ladestation, sondern auch der Onboard Charger im Auto sowie das Ladekabel 22 kW unterstützen.

Die Ladegeschwindigkeit des Fahrzeugs wird in erster Linie durch den Onboard Charger bestimmt. Nicht alle Elektrofahrzeuge sind mit einem 22-kW Onboard Charger ausgestattet. Viele EVs unterstützen nur niedrigere Wechselstrom-Ladeleistungen, wie z. B. 11 kW oder sogar nur 7,4 kW, je nach Modell. Wenn der Onboard Charger auf eine geringere Leistung begrenzt ist, kann das Auto nicht die vollen 22 kW der Ladestation nutzen.

Außerdem kann das Ladekabel die Ladegeschwindigkeit einschränken, wenn es für eine geringere Stromstärke ausgelegt ist, z. B. 16 A statt der für 22 kW erforderlichen 32 A.

Der Onboard Charger (OBC) bestimmt, wie schnell Ihr Auto über AC Ladepunkte (Wallboxen oder öffentliche Ladesäulen) aufgeladen werden kann. Ein OBC mit höherer kW-Leistung bedeutet, dass mehr Strom im Auto von Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt werden kann.

Beispiel:

  • 7,4 kW OBC: erhöht die Reichweite um ca. 35–50 km pro Stunde (abhängig vom Wirkungsgrad).
  • 11 kW OBC: erhöht die Reichweite um ca. 55–75 km pro Stunde.
  • 22 kW OBC: erhöht die Reichweite um ca. 100–150 km pro Stunde, wird jedoch selten in Fahrzeugen verbaut.

Er hat keinen Einfluss auf das DC-Laden, da hier keine Umwandlung durch den Onboard-Charger benötigt wird.

Das langsame Laden Ihres Autos mit einer Wallbox kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe:

  • Der Onboard-Charger in Ihrem Auto bestimmt die maximale Ladeleistung, die es aufnehmen kann. Wenn das Auto nur eine Ladeleistung von 3,7 kW oder 7,4 kW unterstützt, kann selbst eine leistungsstarke Wallbox (z. B. mit 22 kW) das Laden nicht beschleunigen.
  • Das verwendete Ladekabel muss für die Ausgangsleistung der Wallbox ausgelegt sein. Wenn Sie ein Kabel mit einer geringeren Nennleistung verwenden, kann dies die Ladegeschwindigkeit einschränken.
  • Wallboxen sind mit unterschiedlichen Nennleistungen erhältlich, die in der Regel zwischen 3,7 kW und 22 kW liegen. Wenn Ihre Wallbox eine geringere Nennleistung hat, lädt sie Ihr Auto langsamer auf.

Schnellladen ermöglicht es Besitzern von Elektrofahrzeugen, ihre Batterie schnell wieder aufzuladen, in der Regel innerhalb von 30 Minuten bis einer Stunde. Damit eignet es sich besonders gut für lange Fahrten und verringert Ausfallzeiten. Mit einer größeren Anzahl an Schnellladestationen wird die Nutzung von Elektrofahrzeugen für die Nutzer praktischer und bequemer. Allerdings kann Schnellladen mehrere negative Auswirkungen auf die Batterie haben:

  • Erhöhte Wärmeentwicklung: Schnellladen erzeugt mehr Wärme als langsames Laden. Übermäßige Hitze kann die chemischen Prozesse in der Batterie beeinflussen und zu einer schnelleren Alterung der Batterie führen.
  • Beschleunigter Verschleiß: Häufiges Schnellladen kann den natürlichen Alterungsprozess der Batterie beschleunigen. Die elektrochemischen Reaktionen, die bei hohen Ladegeschwindigkeiten ablaufen, können die Anode und Kathode schneller abnutzen. Zudem kann das Laden bei extremer Hitze oder Kälte den Batterieverschleiß verstärken, weshalb es am besten ist, nur bei moderaten Wetterbedingungen schnell zu laden.
  • Reduzierte Kapazität: Mit der Zeit kann häufiges Schnellladen dazu führen, dass die Kapazität der Batterie schneller abnimmt. Das bedeutet, dass die maximale Reichweite des Fahrzeugs verringert wird.
  • Ungleichgewicht in den Batteriezellen: Batterien bestehen aus vielen einzelnen Zellen, die alle gleichmäßig geladen werden müssen. Schnellladen kann es schwieriger machen, die Zellen gleichmäßig zu laden, was zu Ungleichgewichten führen kann.

Die meisten Hersteller von Elektrofahrzeugen konstruieren ihre Batterien so, dass sie gelegentlichem Schnellladen gut standhalten. Batteriemanagementsysteme (BMS) überwachen und schützen die Batterie während des Schnellladens, indem sie die Ladegeschwindigkeit reduzieren, wenn die Batterie zu heiß wird oder andere Probleme auftreten. Dennoch wird empfohlen, Schnellladen mit langsameren Methoden auszugleichen, um die Gesundheit und Langlebigkeit der Batterie zu maximieren.

Kälte (-10 °C):

  • Reduzierte Batterieeffizienz sorgt für höheren Verbrauch
  • Reichweite kann um bis zu 20–40 % sinken
  • Heizung des Innenraums verbraucht zusätzliche Batterie.
  • Ladegeschwindigkeit verringert sich.

Hitze (+30 °C):

  • Batterie-Temperaturmanagement und Klimaanlage kann zusätzlichen Energieverbrauch verursachen.
  • Ladeleistung kann gedrosselt werden, um Überhitzung zu vermeiden.

Lösungen:

  • Vorklimatisierung nutzen, solange das Auto an der Ladesäule hängt.
  • Batterie nicht komplett leer fahren, vor allem im Winter.
  • Langsames Laden im Winter kann effizienter sein.

Deutschland hat eine solide Basis für die Ladeinfrastruktur geschaffen, aber mit dem schnellen Wachstum der Elektromobilität besteht weiterhin ein großer Ausbau- und Optimierungsbedarf. Besonders in ländlichen Gebieten und bei Schnellladestationen gibt es noch Nachholbedarf. Dennoch zeigen die Investitionen und politischen Maßnahmen, dass die Ladeinfrastruktur zunehmend priorisiert wird.

Aktueller Stand:

  • Öffentliche Ladepunkte: Laut Daten der Bundesnetzagentur gab es Stand Februar 2026 über 196.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland, davon 146.449 Normalladepunkte (bis 22 kW) und 49.904 Schnellladepunkte (über 22 kW).
  • Schnellladestationen: Die Anzahl der Schnellladestationen wächst, ist aber regional unterschiedlich ausgeprägt. Dies ist besonders wichtig für Langstreckenfahrten.
  • Private Ladeinfrastruktur: Viele Haushalte installieren zunehmend private Wallboxen, um das Laden zu Hause zu ermöglichen, insbesondere in Einfamilienhäusern.

Um eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu erreichen, wird oft empfohlen, den Ladezustand des Akkus überwiegend im Bereich von 20 bis 80 % seiner Kapazität zu halten. Dadurch lassen sich verschiedene akkuschädigende Effekte vermeiden. Wenn sich der Akku der vollen Ladung nähert, wird der Ladevorgang weniger effizient, was zu übermäßiger Wärmeentwicklung führt. Diese Wärme kann die Komponenten des Akkus mit der Zeit beeinträchtigen. Zudem belastet der Betrieb bei hohen Ladezuständen die chemische Struktur des Akkus, was zu einer schnelleren Alterung der Lithium-Ionen-Zellen führt und die Gesamtkapazität verringert. Um den Zustand des Akkus zu erhalten, ist es am besten, ihn für den täglichen Gebrauch auf 80 % aufzuladen und vollständige Ladevorgänge für längere Fahrten aufzuheben, bei denen die maximale Reichweite benötigt wird.

Ja, zum Beispiel:

  • PlugShare
  • Chargemap
  • EnBW mobility+
  • Tesla Supercharger (für Tesla-Fahrer)

Messen und Events
Unternehmensnachrichten