Mit LAPP Ladekabeln überall laden
Das Mode 3-Ladekabel (auch Typ 2-Ladekabel genannt) gehört zur Grundausstattung jedes E-Autobesitzers. Mit diesem Ladekabel kannst du dein Elektroauto überall laden, egal ob an öffentlichen AC-Ladesäulen, an der Wallbox beim Arbeitgeber oder zu Hause, oder in Kombination mit dem Mobility Dock auch an jeder Haushaltssteckdose.
Jeder E-Autofahrer stellt andere Anforderungen an ein Ladekabel. Viele benötigen ein langes, glattes Standard Ladekabel, das man beim Laden um das Auto herumlegen kann, falls sich der Ladepunkt mal auf der anderen Seite befindet. Andere bevorzugen ein kurzes Spiral Ladekabel, das beim Laden nicht auf dem Boden liegt und somit auch nicht schmutzig wird.
Was jedoch niemand schätzt, ist umständliches Aufwickeln des Ladekabels und Kabelsalat im Kofferraum. Auch hierfür haben wir eine passende Lösung: unser Helix Ladekabel, das sich nach dem Laden dank Formgedächtnis einfach in seine ursprüngliche Helixform zurücklegen lässt und somit ordentlich und platzsparend im Kofferraum verstaut werden kann.
Schau dich in unserem Ladekabelangebot um - wir haben verschiedene Formen, Längen und Farben, passend zu deinen Wünschen!
Mode-3-Ladekabel: Standard an öffentlichen Ladesäulen
Öffentliche Ladesäulen haben kein fest integriertes Ladekabel. Um dort Elektrofahrzeuge aufladen zu können, müssen Sie das passende Kabel mit den richtigen Steckertypen also selbst mitbringen. Alle deutschen Ladesäulen haben als Standard eine Typ-2-Steckdose. Sie benötigen also ein Ladekabel Mode 3 mit Typ-2-Stecker auf der einen Seite und auf der anderen den passenden Stecker für Ihr Elektroauto.
Konkret heißt das, dass Sie für ein Auto mit Typ-1-Anschluss (amerikanische oder asiatische Fahrzeuge) ein Mode-3-Ladekabel Typ 2 auf Typ 1 benötigen. Hat Ihr E-Auto einen Typ-2-Anschluss, benötigen Sie für die Ladesäule hingegen ein Ladekabel Mode 3 Typ 2 auf Typ 2. Der Vorteil dieses Ladekabels ist übrigens, dass der Ladestecker beim Abschließen des Autos an beiden Seiten verriegelt wird. Der Ladevorgang kann also nicht durch Fremdeinfluss unterbrochen werden.
Wie schnell das Auto aufgeladen wird, ist abhängig von der Anzahl der Phasen und Ampère des Ladekabels. So lädt ein 3-phasiges Ladekabel mit 32A und Typ-2-Stecker doppelt so schnell wie ein 1-phasiges Ladekabel mit 32A und Typ-2-Stecker.
Mit dem Mode-3-Ladekabel zuhause tanken
Ein Mode-3-Ladekabel kommt außer an öffentlichen Säulen auch zum Einsatz, wenn Sie Ihr Elektroauto zuhause nicht nur an die Schuko-Steckdose anschließen möchten. Das geht über eine Wallbox, also eine permanent installierte Ladestation in Garage oder Außenbereich Ihres Hauses. Mit der Wallbox verkürzen Sie die Ladezeit, da sie eine deutlich höhere Ladeleistung bringt: bis zu 22 kW statt 2,3 kW bei einer Steckdose.
Auch die Wallbox funktioniert mit Mode-3-Ladekabel. Dieses ist in den meisten Fällen bereits fest an die Box angebracht, muss also nicht zugekauft werden. Allerdings ist auch hier wichtig zu wissen, welchen Ladestecker Ihr Fahrzeug benötigt.
Normalerweise ist ein Mode-3-Ladekabel etwa fünf Meter lang. Das reicht in den meisten Fällen, um die Distanz zwischen Ladesäule oder Wallbox und Elektroauto zu überwinden. Die Kabel sind aber auch in doppelter Länge erhältlich.