Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkte
MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW SINGLE MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW SINGLE
Artikel-Nr. 5555911100 KfW-förderfähig (KfW 440 und 441) Wallbox mit Typ-2-Anschluss, 16 A Ladestrom, 11 kW Ladeleistung Die MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW SINGLE VON LAPP bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug...
349,95 € *

Warum eine Wallbox kaufen?

Eine Wallbox macht Elektromobilität erheblich bequemer. Denn mit diesem Gerät können Sie Ihren Plug-In-Hybrid oder Ihr Elektroauto zuhause laden, statt mit fast leerer Batterie zur nächsten öffentlichen Ladesäule zu fahren Auch preislich ist die Heimladestation vorteilhaft. Zunächst fallen für die Wallbox zwar einige Kosten an – neben dem Anschaffungspreis auch die Installation, die von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden muss. Dann allerdings sparen Sie: Da die Wallbox ans heimische Stromnetz angeschlossen wird, ist das Tanken günstiger als an öffentlichen Ladestationen - und wer eine Wallbox hat, wird sein Elektroauto auch hauptsächlich zuhause laden. Komfortabler geht es schließlich nicht. Eine Wallbox ist allerdings nicht nur etwas für Eigenheimbesitzer. Denn die Wandladestation kann nicht nur in der eigenen Garage, sondern auch in Tiefgaragen, an Carports oder an Außenstellplätzen angebracht werden. Da die Wallbox vor Witterungseinflüssen geschützt werden sollte, ist es empfehlenswert, gegebenenfalls eine kleine Überdachung anzubringen.

Wie schnell laden Elektroautos an Wallboxen?

Das Tanken über die Wallbox ist weitaus schneller als das Laden an einer Schuko-Steckdose. Wie schnell genau? Das ist abhängig von der Ladestation. Mit einer Wallbox mit bis zu 11 kW Ladeleistung ist die Fahrzeugbatterie etwa fünfmal zügiger voll als beim Laden an einer herkömmlichen Steckdose, welche nur 3,7 kW Ladeleistung hat. Eine genaue Aussage über die Ladegeschwindigkeit lässt sich kaum treffen. Denn neben der Wallbox spielt auch das zu ladende E-Auto eine Rolle. Unter anderem haben das Batteriemanagement, die Größe der Batterie sowie ihr aktueller Ladestand einen Einfluss auf die Länge des Ladevorgangs.