Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

MOBILITY DOCK GEWINNT ZWEI PREISE: GERMAN DESIGN AWARD UND EMOVE 360 AWARD

Preisgekröntes Ladegerät für E-Autos 

MOBILITY DOCK VON LAPP GEWINNT ZWEI PREISE: GERMAN DESIGN AWARD UND EMOVE 360 AWARD

Das innovative, neue Ladegerät für Elektrofahrzeuge von LAPP Mobility, der MOBILITY DOCK, hat noch vor seiner Markteinführung im März 2022 zwei wichtige Preise gewonnen.

Der Rat für Formgebung, der sich aus einer hochkarätigen internationalen Jury zusammensetzt, hat den MOBILITY DOCK In der Kategorie „Excellent Product Design /Automotive Parts and Accessories” mit dem German Design Award ausgezeichnet. Dieser Award feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum und prämiert Produkte, die Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben, Gestaltung weiterdenken und für höchste Designansprüche stehen. Der German Design Award ist international anerkannt und macht Gestaltungstrends in einem glanzvollen Rahmen für ein breites Publikum sichtbar. Die Gewinner des Preises werden dieses Jahr unter dem Motto „Wie Designer denken“ präsentiert. (https://www.german-design-award.com/)

Auch die internationale Fachmesse für Elektromobilität und Autonomes Fahren, die eMove360°, die seit 2016 einmal im Jahr auf dem Gelände der Messe München stattfindet, hat den MOBILITY DOCK mit dem messeeigenen Award ausgezeichnet: mit dem eMove360° Award für Elektrische & Autonome Mobilität 2021 im Bereich Connectivity & Engineering.

Damit hat der MOBILITY DOCK  zwei wichtige Preise gewonnen, sowohl für sein Design als auch für seine Funktionalität.

Der MOBILITY DOCK ist ein platzsparendes Ladegerät, das in Kombination mit jedem Typ 2-Ladekabel das Laden eines Elektroautos an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose erlaubt. So brauchen E-Autofahrer weniger verschiedene Ladekabeltypen, was Platz und Gewicht im Kofferraum einspart und das Laden einfacher und handlicher macht. Die Innovation wurde erstmals auf der IAA MOBILITY 2021 vom 7. bis 12. September 2021 in München am Stand der Lapp Mobility GmbH vorgestellt.

„Der MOBILITY DOCK erfüllt vollständig die Funktion einer mobilen Ladestation, benötigt aber deutlich weniger Platz im Kofferraum“, beschreibt Frank Hubbert, Geschäftsführer der Lapp Mobility GmbH, das neue Produkt. Die Kommunikation vom MOBILITY DOCK zum Fahrzeug erfolgt über eine im Ladegerät integrierte Kontrolleinrichtung, die den Ladestrom bis maximal 10A einstellt und zusätzlich den Ladevorgang überwacht. Somit wird eine Ladeleistung bis maximal 2,3 kW erreicht, die Einstellung erfolgt automatisch. Das Gerät überwacht die Gerätetemperatur sowie die Temperatur an der SchuKo-Haushaltssteckdose. Wird eine erhöhte Temperatur am Netzstecker erkannt, reguliert das Ladegerät selbstständig die Ladeleistung, um eine Überhitzung zu vermeiden. Als weitere Schutzfunktion für den Anwender ist eine Erdleiterüberwachung sowie das Erkennen von Gleichstrom- und Wechselstromfehlern im Ladegerät enthalten. Solche Gleichstrom- und Wechselstromfehler werden bis 6mA DC und 30mA AC erkannt und abgesichert. Der MOBILITY DOCK ist CE-konform und unter Berücksichtigung der Gerätenorm nach IEC62752 entwickelt und getestet worden.

Um den Ladevorgang zu starten, wird das Mode 3-Ladekabel in die Typ 2-Steckdose des MOBILITY DOCK gesteckt. Danach wird der MOBILITY DOCK mit gestecktem Ladekabel in die SchuKo-Haushaltssteckdose gesteckt, und los geht’s. Eine LED zeigt den Gerätestatus an. Dabei sind alle Komponenten absolut stabil und fest verankert. So ist zur Abstützung an der Gebäudewand eine Stütze an der Geräteseite integriert, die mit der Betätigung eines Druckknopfs entriegelt wird. Damit erfolgt die Feinjustierung der Stütze an der Gebäudewand. Das gesteckte Mode 3-Ladekabel wird über eine Mechanik am Gehäuse verriegelt und kann über den auf der Rückseite befindlichen Entriegelungshebel entriegelt werden. So lässt sich das Mode 3 Ladekabel mit geringem Kraftaufwand wieder aus dem Ladegerät ziehen.

Durch die im Gehäuse integrierte Typ2 Steckdose ist der MOBILITY DOCK kompatibel mit dem europäischen Ladekabelstandard und kann somit an allen Elektro- und Hybridfahrzeugen in Europa genutzt werden. Das Gehäuse des MOBILITY DOCKs ist Strahlwasser geschützt (IP55) und für Stürze aus jeder Lage aus einer Höhe von 1m ausgelegt. Mit seinem Gewicht von ca. 730g und einer Größe von 255x135x105 mm ist der MOBILITY DOCK Bauraum- und Gewichtsoptimiert. Das Gerät kann platzsparend im Kofferraum, Ladeboden oder in den Seitentaschen des Fahrzeuges verstaut werden. Die Abdeckkappe für die Typ 2-Steckdose schützt das Ladegerät zusätzlich vor Verschmutzung.

 

Offiziell ist der MOBILITY DOCK ab März 2022 verfügbar und kann unter anderem über den Lapp Mobility Online-Shop (www.lappmobility.lappgroup.com/shop) bestellt werden.

Skip product gallery

Related products

MOBILITY DOCK - Power plug type E/F (Europe)
MOBILITY DOCK - Power plug type E/F (Europe)
Article no. 5555925000 The MOBILITY DOCK with the power plug type E/F is a small, handy charger, which allows electric and plug-in hybrid vehicles to be charged at any standard household socket in combination with any type 2 charging cable. With the Type 2 socket integrated into the housing, the MOBILITY DOCK is compatible with the European charging cable standard and can be used in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Netherlands, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Northern Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. The MOBILITY DOCK completely fulfills the function of a mobile charging station, but requires significantly less space in the trunk and can be stowed in the charging floor or in the side pockets of the vehicle to save space. Communication from the MOBILITY DOCK to the vehicle takes place via a control device integrated in the charger, which sets the charging current up to a maximum of 10A and also monitors the charging process. Thus, a charging power up to a maximum of 2.3 kW is achieved, the setting is automatic. The device monitors the device temperature as well as the temperature at the household socket. If an increased temperature is detected at the power plug, the charger automatically regulates the charging power to prevent overheating. As a further protective function for the user, ground wire monitoring and the detection of DC and AC faults are included in the charger. Such DC and AC faults are detected and protected up to 6mA DC and 30mA AC. The MOBILITY DOCK is CE compliant and has been developed and tested in compliance with the IEC62752 equipment standard. To start the charging process, the type 2 charging cable is plugged into the type 2 socket of the MOBILITY DOCK. Then the MOBILITY DOCK with the charging cable plugged in is plugged into the household socket and off it goes. An LED indicates the device status. All components are absolutely stable and firmly anchored. For example, a support is integrated on the side of the device for support against the building wall, which is unlocked by pressing a pushbutton. This allows fine adjustment of the support to the building wall. The plugged-in Mode 3 charging cable is locked to the housing by a mechanism and can be unlocked by the unlocking lever located on the rear side. This allows the Mode 3 charging cable to be pulled out of the charger with little effort. The housing of the MOBILITY DOCK is jet water protected (IP44) and designed for drops from any position from a height of 1m. With its weight of approx. 750g and a size of 255x135x105 mm the MOBILITY DOCK is space and weight optimized. Due to the type 2 socket integrated in the housing, the MOBILITY DOCK is compatible with the European charging cable standard and can be used in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Northern Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. The MOBILITY DOCK has already won four major awards. In May 2022, it received the coveted German Innovation Award in Gold and the Sustainability Award in Automation. In fall 2021, the innovative charger received the German Design Award in the Excellent Product Design category and the eMove360°Award 2021 for Electromobility & Autonomous Driving.

€289.00
MOBILITY DOCK Set
MOBILITY DOCK Set
Article no. SET-5555925000 With the MOBILITY DOCK set you are perfectly equipped:  With the standard charging cable type 2 (7.4 kW) 5m, black and the MOBILITY DOCK you can charge on the road at any household socket and are not dependent on a charging station. Well stowed in the matching bag, these companions are always neatly packed away in the trunk! The MOBILITY DOCK is a small, handy charger for use on the road that, in combination with any type 2 charging cable, allows electric and plug-in hybrid vehicles to be charged from a standard household socket. The MOBILITY DOCK completely fulfills the function of a mobile charging station, but requires significantly less space in the trunk and can be stowed in the charging floor or in the side pockets of the vehicle to save space. Communication from the MOBILITY DOCK to the vehicle takes place via a control device integrated in the charger, which sets the charging current up to a maximum of 10A and also monitors the charging process. Thus, a charging power up to a maximum of 2.3 kW is achieved, the setting is automatic. The device monitors the device temperature as well as the temperature at the household socket. If an increased temperature is detected at the power plug, the charger automatically regulates the charging power to prevent overheating. As a further protective function for the user, ground wire monitoring and the detection of DC and AC faults are included in the charger. Such DC and AC faults are detected and protected up to 6mA DC and 30mA AC. The MOBILITY DOCK is CE compliant and has been developed and tested in compliance with the IEC62752 equipment standard. To start the charging process, the type 2 charging cable is plugged into the type 2 socket of the MOBILITY DOCK. Then the MOBILITY DOCK with the charging cable plugged in is plugged into the household socket and off it goes. An LED indicates the device status. All components are absolutely stable and firmly anchored. For example, a support is integrated on the side of the device for support against the building wall, which is unlocked by pressing a pushbutton. This allows fine adjustment of the support to the building wall. The plugged-in Mode 3 charging cable is locked to the housing by a mechanism and can be unlocked by the unlocking lever located on the rear side. This allows the Mode 3 charging cable to be pulled out of the charger with little effort. The housing of the MOBILITY DOCK is jet water protected (IP44) and designed for drops from any position from a height of 1m. With its weight of approx. 750g and a size of 255x135x105 mm the MOBILITY DOCK is space and weight optimized. Due to the type 2 socket integrated in the housing, the MOBILITY DOCK is compatible with the European charging cable standard and can be used in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Northern Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. The MOBILITY DOCK has already won four major awards. In May 2022, it received the coveted German Innovation Award in Gold and the Sustainability Award in Automation. In fall 2021, the innovative charger received the German Design Award in the Excellent Product Design category and the eMove360°Award 2021 for Electromobility & Autonomous Driving.  

€473.00
Neoprene bag for the MOBILITY DOCK
Neoprene bag for the MOBILITY DOCK
Article no. 5555940002 Made of robust, high quality material  With practical carrying handle For safe storage of the MOBILITY DOCK WITH THE NEOPRENE POCKET FROM LAPP, specially designed for the MOBILITY DOCK, you can store it neatly and transport it safely. 

€19.99
Mesh bag for the MOBILITY DOCK
Mesh bag for the MOBILITY DOCK
Article no. 5555940001 Storage bag for the MOBILITY DOCK, closable with drawstring and cord stopper, with loop holder for attachment

€14.99