Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

BESUCHEN SIE LAPP MOBILITY vom 11.-13. Oktober 2022 AUF DER IZB IN WOLFSBURG!

Lapp Mobility auf der IZB in Wolfsburg

Vom 11.-13. Oktober 2022 öffnet die IZB in Wolfsburg wieder ihre Tore. Lapp Mobility ist als Zulieferer von Elektroautoherstellern wieder mit dabei und präsentiert Ladelösungen, die als Zubehör zu jedem Elektroauto gehören sollten. 

Die Internationale Zuliefererbörse (IZB) ist eine der wichtigsten Kommunikations- und Businessplattformen der Automobilbranche und gilt in Europa als Leitmesse der Automobilzulieferer. Die Messe bildet die automobile Wertschöpfungskette vollständig ab und bringt die Entscheider der Branche zusammen. Mit kontinuierlichen Zuwachsraten bei Ausstellern und Fachpublikum ist die IZB der Marktplatz für zukunftsweisende Innovationen.

Besuchen Sie uns an unserem Stand (Halle1, Stand 1304) und lernen Sie unsere preisgekrönte Neuheit im Mode 2 Laden kennen – den MOBILITY DOCK! Mit diesem handlichen Adapter für Haushaltssteckdosen im Kofferraum haben E-Autofahrer die Sicherheit, ihr Elektroauto im Notfall auch ohne Ladesäule aufladen zu können.

Auch unser HELIX-Ladekabel für das Mode 3-Laden sollten Sie einmal persönlich in den Händen halten und sich von seiner Funktionalität überzeugen! Das Kabel muss nach dem Laden nicht mühsam von Hand aufgewickelt werden, sondern legt sich dank Formgedächtnis von selbst in seine ursprüngliche Helixform zurück.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 1, Stand 1304!

Skip product gallery

Related products

MOBILITY DOCK - Power plug type E/F (Europe)
MOBILITY DOCK - Power plug type E/F (Europe)
Article no. 5555925000 The MOBILITY DOCK with the power plug type E/F is a small, handy charger, which allows electric and plug-in hybrid vehicles to be charged at any standard household socket in combination with any type 2 charging cable. With the Type 2 socket integrated into the housing, the MOBILITY DOCK is compatible with the European charging cable standard and can be used in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Netherlands, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Northern Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. The MOBILITY DOCK completely fulfills the function of a mobile charging station, but requires significantly less space in the trunk and can be stowed in the charging floor or in the side pockets of the vehicle to save space. Communication from the MOBILITY DOCK to the vehicle takes place via a control device integrated in the charger, which sets the charging current up to a maximum of 10A and also monitors the charging process. Thus, a charging power up to a maximum of 2.3 kW is achieved, the setting is automatic. The device monitors the device temperature as well as the temperature at the household socket. If an increased temperature is detected at the power plug, the charger automatically regulates the charging power to prevent overheating. As a further protective function for the user, ground wire monitoring and the detection of DC and AC faults are included in the charger. Such DC and AC faults are detected and protected up to 6mA DC and 30mA AC. The MOBILITY DOCK is CE compliant and has been developed and tested in compliance with the IEC62752 equipment standard. To start the charging process, the type 2 charging cable is plugged into the type 2 socket of the MOBILITY DOCK. Then the MOBILITY DOCK with the charging cable plugged in is plugged into the household socket and off it goes. An LED indicates the device status. All components are absolutely stable and firmly anchored. For example, a support is integrated on the side of the device for support against the building wall, which is unlocked by pressing a pushbutton. This allows fine adjustment of the support to the building wall. The plugged-in Mode 3 charging cable is locked to the housing by a mechanism and can be unlocked by the unlocking lever located on the rear side. This allows the Mode 3 charging cable to be pulled out of the charger with little effort. The housing of the MOBILITY DOCK is jet water protected (IP44) and designed for drops from any position from a height of 1m. With its weight of approx. 750g and a size of 255x135x105 mm the MOBILITY DOCK is space and weight optimized. Due to the type 2 socket integrated in the housing, the MOBILITY DOCK is compatible with the European charging cable standard and can be used in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Northern Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. The MOBILITY DOCK has already won four major awards. In May 2022, it received the coveted German Innovation Award in Gold and the Sustainability Award in Automation. In fall 2021, the innovative charger received the German Design Award in the Excellent Product Design category and the eMove360°Award 2021 for Electromobility & Autonomous Driving.

€289.00
MOBILITY DOCK Set
MOBILITY DOCK Set
Article no. SET-5555925000 With the MOBILITY DOCK set you are perfectly equipped:  With the standard charging cable type 2 (7.4 kW) 5m, black and the MOBILITY DOCK you can charge on the road at any household socket and are not dependent on a charging station. Well stowed in the matching bag, these companions are always neatly packed away in the trunk! The MOBILITY DOCK is a small, handy charger for use on the road that, in combination with any type 2 charging cable, allows electric and plug-in hybrid vehicles to be charged from a standard household socket. The MOBILITY DOCK completely fulfills the function of a mobile charging station, but requires significantly less space in the trunk and can be stowed in the charging floor or in the side pockets of the vehicle to save space. Communication from the MOBILITY DOCK to the vehicle takes place via a control device integrated in the charger, which sets the charging current up to a maximum of 10A and also monitors the charging process. Thus, a charging power up to a maximum of 2.3 kW is achieved, the setting is automatic. The device monitors the device temperature as well as the temperature at the household socket. If an increased temperature is detected at the power plug, the charger automatically regulates the charging power to prevent overheating. As a further protective function for the user, ground wire monitoring and the detection of DC and AC faults are included in the charger. Such DC and AC faults are detected and protected up to 6mA DC and 30mA AC. The MOBILITY DOCK is CE compliant and has been developed and tested in compliance with the IEC62752 equipment standard. To start the charging process, the type 2 charging cable is plugged into the type 2 socket of the MOBILITY DOCK. Then the MOBILITY DOCK with the charging cable plugged in is plugged into the household socket and off it goes. An LED indicates the device status. All components are absolutely stable and firmly anchored. For example, a support is integrated on the side of the device for support against the building wall, which is unlocked by pressing a pushbutton. This allows fine adjustment of the support to the building wall. The plugged-in Mode 3 charging cable is locked to the housing by a mechanism and can be unlocked by the unlocking lever located on the rear side. This allows the Mode 3 charging cable to be pulled out of the charger with little effort. The housing of the MOBILITY DOCK is jet water protected (IP44) and designed for drops from any position from a height of 1m. With its weight of approx. 750g and a size of 255x135x105 mm the MOBILITY DOCK is space and weight optimized. Due to the type 2 socket integrated in the housing, the MOBILITY DOCK is compatible with the European charging cable standard and can be used in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Northern Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. The MOBILITY DOCK has already won four major awards. In May 2022, it received the coveted German Innovation Award in Gold and the Sustainability Award in Automation. In fall 2021, the innovative charger received the German Design Award in the Excellent Product Design category and the eMove360°Award 2021 for Electromobility & Autonomous Driving.  

€473.00
Neoprene bag for the MOBILITY DOCK
Neoprene bag for the MOBILITY DOCK
Article no. 5555940002 Made of robust, high quality material  With practical carrying handle For safe storage of the MOBILITY DOCK WITH THE NEOPRENE POCKET FROM LAPP, specially designed for the MOBILITY DOCK, you can store it neatly and transport it safely. 

€19.99
Mesh bag for the MOBILITY DOCK
Mesh bag for the MOBILITY DOCK
Article no. 5555940001 Storage bag for the MOBILITY DOCK, closable with drawstring and cord stopper, with loop holder for attachment

€14.99