Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Lapp Mobility Bronze Sponsor auf dem Green Auto Summit 2024 in Stuttgart

Vom 21.-22. Oktober 2024 wird Lapp Mobility als Bronze Sponsor auf dem Green Auto Summit in Stuttgart vertreten sein. 

Der Green Auto Summit ist eine bedeutende Veranstaltung, die sich mit den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen der Elektromobilität beschäftigt. Bei zahlreichen Vorträgen und Podiumsdiskussionen werden die Herausforderungen und Chancen der Branche beleuchtet. Dr. Simon Alig (Geschäftsführer der Lapp Mobility GmbH) wird hierbei die Perspektive der Ladelösungsprovider vertreten.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Verbraucherakzeptanz und der Überwindung von Hürden wie der Reichweitenangst. Diskussionen zur Nachfrage nach schnellen, zuverlässigen Lademöglichkeiten sowie der Einsatz von Datenanalysen, um das Verbraucherverhalten besser zu verstehen, sind ebenfalls zentrale Themen.

Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist ein weiteres zentrales Thema beim Green Auto Summit. Sie bildet das Rückgrat der Elektromobilität und steht vor großen Herausforderungen. Ein wichtiges Thema ist die Abhängigkeit der Infrastrukturentwicklung von politischen Vorgaben und Regulierungen. Der Aufbau eines umfassenden, ultraschnellen Ladenetzes wird auch durch Skalierbarkeits- und Implementierungsprobleme erschwert, besonders in Verbindung mit der Integration in Smart Grids.

Regulatorische Themen wie die Null-Emissions-Vorgabe bis 2035, das EU-Klimapaket Fit for 55 und die Bedeutung von Subventionen für Hersteller und E-Auto-Besitzer runden das Programm ab. Der Green Auto Summit bietet somit einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen, die die Zukunft der Elektromobilität prägen.

Veranstaltungsort: Legendenhalle, Graf-Zeppelin-Platz, 71034 Böblingen

Erfahren Sie mehr auf der Green Auto Summit Website.

Produktgalerie überspringen

Zugehörige Produkte

Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + Schuko

Artikel-Nr.: 5555924001 - Mode 2 Flexibel Laden: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf. Das Mode 2-Ladekabel kann über den mitgelieferten Industriestecker oder mit dem im SET enthaltenen Haushaltsstecker direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.  Dank einer integrierten Trennstelle können Sie den Netzstecker auch durch einen anderen Netzadapter ersetzen. So können Sie mit dem zusätzlich erhältlichen 32A 3-phasigen CEE-Stecker sogar bis zu 22 kW laden! Außderm können Sie Ihr Elektroauto mit den entsprechenden Adaptern auch im europäischen Ausland ans Stromnetz anschließen. Die mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 ist allerdings nicht nur für unterwegs oder in Notfällen geeignet. Auch zuhause ist sie in Kombination mit einer Wandhalterung eine praktische Ergänzung und kann eine Wallbox ersetzen. Mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW kann sie mit den meisten Wandladestationen mithalten. Die mobile Elektroauto-Ladestation hat eine integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD), welche die Ladesteuerung über das Ladekabel zum Fahrzeug übernimmt. Der Ladevorgang wird automatisch beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist. Vorteile der mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 Technik wechselbare Netzadapter Druckausgleichselement Benutzerfreundlichkeit Laden zu Hause und unterwegs an Haushalts- und Industriesteckdosen kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig automatisches Beenden des Ladevorgangs bei vollständiger Batterieladung Einhängeöse am Gehäuse Qualität ergonomische, massive Stecker- und Kupplung-Ausführung robustes Gehäuse überfahrsicher Sicherheit VDE-zertifiziert nach DIN EN 62752:2017 Controllbox Schutzart IP67 IEC-zertifiziert

Regulärer Preis: 0,00 €