ERÖFFNUNG NEUER LAPP MOBILITY PRODUKTIONSHALLE IN OTROKOVICE, TSCHECHIEN

26.09.2023

 

Am 25. September 2023 wurde unsere neue Produktionshalle in Tschechien offiziell eröffnet, nachdem die Produktion bereits im April 2023 in Betrieb genommen wurde.

Dr. Simon Alig und Miro Ivankovic, die Geschäftsführer der Lapp Mobility GmbH, freuen sich über das Erreichen dieses weiteren Meilensteins.

„Der Markt für E-Mobility boomt: LAPP’s E-Mobility-Geschäft wächst um ca. 35% jedes Jahr, was darauf zurückzuführen ist, dass E-Autos bei den Kunden immer beliebter werden“, so Miro Ivankovic.

Alle großen Automobilhersteller werden in Zukunft von Tschechien aus beliefert, wobei der Fokus auf Mode 3-Ladekabeln liegen wird. Die Produktionshalle in Otrokovice verfolgt den Ansatz einer High Volume – Low Mix Produktion mit wenigen Varianten in großen Mengen, wohingegen sich der Standort Stuttgart auf Low Volume- High Mix Aufträge mit kundenspezifischen Lösungen konzentrieren wird. So stellen wir sicher, dass die Produktion auf die Bedürfnisse verschiedener Kunden optimal zugeschnitten ist.

“Zusammen bilden Stuttgart und Otrokovice die Basis für unseren Erfolg“, so Dr. Simon Alig.